请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1864 I 输入0V 用于此 ADC 的 IN+ 端子,3.3V 用于 IN-端子 。
我将通道增益设置为0dB、无高通滤波器。
从 ADC。的数据为:0xD25080 μ s
由于 ADC 的输入范围是4.2Vrms,、因此数据 必须为0xB8DFE1。 为什么会有大约4dB 的衰减?
我将通道增益更 改为 11.5dB。
从 ADC 获得的数据为:0xAF3C80。
很显然、数据在整个范围的4dB 处被削波。 为什么?
我已将寄存器 page0、存储器5设置为0x06、这禁用了自动削波抑制功能。