This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:可在192kHz+采样率下运行的配置

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302226/tlv320adc6140-configuration-to-operate-at-192khz-sampling-rates

器件型号:TLV320ADC6140

您好!

  我正在尝试在物理实验中使用 TLV320ADC6140来记录高频信号。

我的目标采样率是在2个通道上进行384kHz 32位记录、但我所能实现的最好结果是在2个通道上进行192kHz 记录。  我在 Windows 10的"Line Properties"设置中进行此设置。  我的格式选项不高于192kHz。

我将 TLV320ADC6140与 AC-MB 配合使用、而我使用 USB 接口进行通信。  我已经安装了 PurePath 控制台和 TI UAC 仪器驱动程序。  

是否可以将 TLV320ADC6140-EVM 配置为384kHz 采样率、该器件在从模式下运行并通过 USB 接口运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    该器件当然能够以384kHz 的频率运行、但我要与我们的软件团队联系、看看 USB 驱动程序是否存在采样率限制。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行研究。  

    我也有兴趣在4个通道上以192kHz 的频率进行采样、但我无法调节 BCLK 与 FCLK 的比率以允许在串行总线上传输数据。  我知道、根据规格、评估板可以处理这一问题、但我不知道如何配置 GUI 以便这一操作成为可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于4通道、我找到的唯一权变措施是打开 TI USB 音频驱动程序、并将位宽度设置为16、同时将窗口设置为192kHz、16位。 这将为您提供4个通道、BCLK/FSYNC 比率为64。 该比率由 AC-MB 电路板上的 XMOS 固件设置;不能通过 GUI 进行更改。 USB 的便利性具有一些类似这个的限制。 通过使用外部接口、您将获得最大的灵活性。  

    我自己做了一些研究,我认为192kHz 的限制归结为 Windows 本身。 可能有方法使用第三方软件绕过它,但我不是这方面的专家。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您深入了解此 Jeff。  您是否可以推荐外部接口/主机控制器?

    此外、TI 是否有介绍在主模式而不是从模式下设置评估板的白皮书?

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    由于这是一个很短的过程、所以没有白皮书、但是用户指南中遗漏了这一内容、因此我们对此深表歉意。 在 PPC3的"Audio Serial Bus"选项卡中、有一个 Master/Slave 下拉框。 设置为 Master 后、需要 将 GPIO1设置为在 PPC3的"GPIO"选项卡中接收 MCLK、并为 GPIO1引脚提供 MCLK。 假设 PLL 处于自动模式、并且没有时钟错误、这就是在主模式下运行 EVM 所需执行的所有操作。

    此致、
    J·麦克弗森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚发现该产品的最大输入带宽为80kHz。  德州仪器是否使用输入带宽大于100kHz 的 Burr-Brown ADC 制作评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    遗憾的是、我们不支持音频组中如此高的带宽。 精密 ADC 产品可能有更适合您的产品。