请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6240-Q1 1.关于 PCM6420差分信号,如何 输入负电压?
这是在 PCM6420规范中未找到有关此信息的信息。
2. 如果我们使用 TDM 格式作为输出,最大 TDM 可以根据 FSYNC 值一次发送多达几条数据?
3. 如果我们使用 I2S 格式作为输出, I2S 在 FSYNC 值下一次最多可以发送几段数据的最大值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.关于 PCM6420差分信号,如何 输入负电压?
这是在 PCM6420规范中未找到有关此信息的信息。
2. 如果我们使用 TDM 格式作为输出,最大 TDM 可以根据 FSYNC 值一次发送多达几条数据?
3. 如果我们使用 I2S 格式作为输出, I2S 在 FSYNC 值下一次最多可以发送几段数据的最大值是多少?