This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我希望在我插入耳机时生成 Jack 中断。 下面是 TLV IC 实现的原理图设计部分。
下面是我为启用中断服务例程所做的设置、
void enable_jack_interrupt ()
{
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x00 0x00");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x01 0x01");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x04 0x03");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x06 0x08");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x07 0x00");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x05 0x91");
系统("i2cset -y -r 1 0x18 0x0B 0x88");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x0C 0x82");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x0D 0x00");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x1B 0x00");
系统("i2cset -y -r 1 0x18 0x3C 0x0B");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x00 0x08");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x01 0x04");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x00 0x00");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x74 0x00");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x43 0x85");
系统("i2cset -y -r 1 0x18 0x30 0xC0");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x00 0x01");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x1F 0x04");//对于耳机、请取消注释此行
系统("i2cset -y -r 1 0x18 0x21 0x4E");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x23 0x44");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x28 0x06");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x29 0x06");
系统("i2cset -y -r 1 0x18 0x2A 0x1C");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x1F 0xC2");//对于耳机、取消注释此行
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x20 0x86");//仅对于耳机、请注释此行
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x24 0x92");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x25 0x92");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x26 0x92");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x00 0x00");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x3F 0xD4");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x41 0xE6");// 0xE6=0.4V 0xFB=1.5v ac
系统("i2cset -y -r 1 0x18 0x42 0xE6");
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x40 0x00");
}但仍然无法在 Jack INT 引脚上获得中断。 能不能支持我解决问题陈述吗?
尊敬的 Madhuri:
从硬件角度来看、可能需要调整几个方面:
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好!
我们已尝试了硬件设计中的建议更改、但仍然无法实现中断。
您能提供更多建议吗? 我使用了以下寄存器、并将其设置为
1) 1) 0x43 -> 0x80
2) 2) 0x30 -> 0xC0
3) 0x33 -> 0x14
4) 4) 0x2E -> 0x09
您好!
您是否可以使用示波器检查 MICDET 引脚11并在插入和未插入插头时共享此信号的捕获?
此外、请在插入插头而未插入的情况下读取寄存器0x43、位6:5是否有任何变化?
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
伊凡、您好!
您能否共享启用 JACK 中断所需的寄存器设置
您好!
在寄存器0x43上启用 MSB 应该会启用耳机检测、通过使用示波器并读取寄存器0x43的内容、您是否能够进行上述测试?
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好!
我已经复制了 EVM 上的测试、我可以确认您需要 启用页1寄存器0x43中的位7。 我在页1寄存器0x2e 上使用不同的 MICBIAS 设置进行了测试、所有这些设置在2V 或更高的电压下运行、具体取决于配置。 您可以尝试以下操作:
system ("i2cset -y -r 1 0x18 0x00 0x01");//转至第1页
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x2e 0x0B");//始终启用 MICBIAS、MICBIAS 由 AVDD 供电
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x00 0x00");//转到第0页
SYSTEM ("i2cset -y -r 1 0x18 0x43 0x80");//启用位 MICDET
在硬件侧、我可以从示波器捕获中看到、MICDET 变为低电平、接近0V、但随后上升至电源的大约一半。 这是不可行的、因为检测会将其视为"无插入"。 您能评论一下为什么它不保持低电平吗? 这样应该可以修复检测问题。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好!
很高兴知道它现在已在工作。 感谢您分享这些信息。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师