请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303992/tlv320aic3101-outputs-noise
器件型号:TLV320AIC3101您好的专家
我们的客户在使用 TLV320AIC3101、下面是原理图、
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-33-_2D00_-Audio.pdf
并发现输出中的噪声
这是未发送声音时的 HPLOUT 信号

这是 未发送声音时的 HPROUT 信号

下面是 发送1kHz 正弦波时的 HPROUT 信号

这种噪音是否正常? 如果不是,是否有消除这种噪音的方法?
非常感谢!
尼克