This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3794:是否可以将40 MHz 时钟用作系统时钟(SCKI)

Guru**** 2605685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303345/pcm3794-can-you-use-a-40-mhz-clock-for-the-system-clock-scki

器件型号:PCM3794

我目前正在将 PCM3794RHBT 编解码器与 DSP 芯片提供的40 MHz 系统时钟配合使用。 我希望音频采样率为48kHz。 我需要在"BCK 配置、采样率控制、过零"寄存器(0x56)中设置 MSR、并在"系统复位、采样率控制"寄存器(0x58)中设置 NPR。 我可以将系统时钟更改为20 MHz、13.33 MHz 和10 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉、我混淆了寄存器编号。

    "系统复位、采样率控制"为0x55。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的表2显示了受支持的系统时钟、表12将提供转换器比率。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、  编解码器不支持40 MHz 20 MHz、13.33 MHz 或10 MHz 时钟等音频信号。 我是否 正确理解了您?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。