This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:关于 tlv420aic4104中 PGA 放大器的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302849/tlv320aic3104-question-about-pga-amp-in-the-tlv420aic4104

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的先生

我正在使用 tlv320aic3104在我们的产品中实现音频路径。

我想澄清一下下面方框图中的放大器/PGA。

在此块区域中、我们将使用两条路径。

一个路径是录制声音。  

B 路径是我们产品中的语音路径之一。 此 B 路径不路由到 ADC_L 和一阶 HP 滤波器,而是路由到"PGA_L"。

我的问题是

  1. 路径为 R19.D6-D3 --> R15.D6-D0 --> R19.D6-D3 (?) -->一阶 HP 滤波器-->音频串行总线接口?
  2. b 路径为 R19.D6-D3 --> R15.D6-D0--->"PGA_L"(旁路) ?

在 A 路径中、为什么 R19块放置在 R15之后?

您能否确认每个放大器阶数(R19、R15)?

对于 B 路径、语音路径不会穿过 图中的"ADC_L"框。 那么 B 路径是如何布线的?

非常感谢

BH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BH:

    您对路径的理解是正确的。 寄存器编号的放置顺序与路径不同。 实际上、根本不使用寄存器编号来通知信号顺序。 它们可能会根据设计人员如何尝试最大程度地减小所需的存储器空间而发生变化。

    在 B 路径中、您需要将 PGA 输出连接到其中一个输出、例如 LOL。 这会旁路 ADC。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的快速回复。

    但是、当由于某些原因而无法避免语音饱和时、放大器阶数很重要。

    非常感谢

    BH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byunghee:

    我同意您需要了解获得分期付款的订单。 您可以在共享的系统图中找到放大器阶数。 我要警告的是、您不能依赖寄存器映射的编号来通知您订单信息。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我的问题是图中显示 A 路径中的 R19 (麦克风输入)-> R15 -> R19 (ADC_L 块)。 R19被放置在两个点上。

    我认为"ADC_L"中的 R19不是真正的放大器。 但是、为了 澄清一点、我想知道 麦克风输入级的 R19放大器是否为实际放大器。

    B 路径通过麦克风输入中的 R19、我们设计为绕过 DSP 块、包括"ADC_L"。

    对于我来说、设置增益使 R19位置令人困惑。 当然 、我们使用测量仪器检查了增益效应。

    我只想知道 R19放大器的位置。

    非常感谢  

    BH