This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:I2S/TDM 输出查询

Guru**** 2457950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303616/pcm6240-q1-i2s-tdm-output-inquiry

器件型号:PCM6240-Q1

您好、TI 团队、

我们有几个关于 PCM6240-Q1的问题想要与您确认。

如果要使用 I2S、需要将 GPIO0/1/2配置为 SDOUT2。

但由于所有4个通道都在接收 MIC 输入、因此 SDOUT1和 SDOUT2将如何处理它。

例如:CH1 ADC 完成后、我们可以将该结果放入 SDOUT2、否则 IC 本身会直接移至 SDOUT1? 我们可以更改 I2S 输出通道吗?

例如:CH1 ADC 完成后、SDOUT1将通过 I2S 线路直接输出结果、还是会等待所有4通道 ADC 完成该过程、然后发送 I2S 信息?

例如:一旦 CH1 - CH4 ADC 完成、SDOUT1和 SDOUT2是否会同时发送 I2S 数据?

2.如果我们有4通道 ADC,我们可以根据 I2S 格式来调整 CH1-CH4的输出序列吗?

我注意到数据表8.3.1.2 "音频串行接口"章节提到了有关设置的信息、似乎我们可以在所需的特定时隙内调整 I2S 信号、那是正确的吗?

3.如果我们使用 TDM 格式作为输出,根据 FSYNC 值,我们可以支持的最大通道是多少?

例如:如果我们将 BCLK 设置为24.576MHz、而 FSYNC 为48kHz、则我们可以将最大通道数量设置为24.576MHz  / 48kHz /(字长、可能为16位)。

那么我们可以得到 24.576MHz 或48kHz/16位= 32通道、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    1-2、是的、您可以将器件配置为适合大多数 ASI 输出配置。 我建议从 ti.com/mysecuresoftware 下载 PCM6XXX0-Q1 GUI、并且在音频串行总线选项卡中、您可以配置/可视化输出数据将如何映射到 SDOUT/GPIO 引脚、更改时隙分配是这些功能之一。 下面显示了一个示例:

    3.简单回答您的问题是支持这些时钟频率。

     我们可以使用4通道 x 16位字长 x 48kHz =>这决定了在传统 ADC 中您的最小源时钟频率:3.072MHz。 该器件具有内部 PLL 且具有更高的灵活性、可提供24.56MHz 源时钟、48kHz 采样频率下、器件将正常运行。 您可以将字长编程为16位。

    此致、