This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:PCM1821

Guru**** 2813915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303540/pcm1821-pcm1821

器件型号:PCM1821

尊敬的先生

请告诉我模拟输入。的隔直电容的电气参数

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阁下,

    模拟输入设计中使用的大多数1uF 电容器是陶瓷电容器、额定值>= 16V、容差高达10%、X7R 额定值。

    此致、