This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:音乐播放期间有时会出现随机杂音

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303755/tas2110-random-pop-noise-occur-sometimes-during-music-playing

器件型号:TAS2110

您好!  

我遇到一个问题、即扬声器有时在播放音乐期间会发出随机杂音。

我已经记录了 TAS2110的 I2S 信号输入、并确认它正常。

我在扬声器上捕获了弹出波形、如下所示:

绿色是 PVDD、黄色是扬声器波形。

放大器配置如下:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TAS2110_5F00_For_5F00_Go3_5F00_Clip4.h

我非常困惑、如果它触发 OCP、那么输出应该在1.5秒后恢复、而不是仅仅引起噼啪噪声。 您能帮助您澄清导致噗声噪声的原因吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    这是否仅在播放更高振幅的声音时发生?
    您能否分享客户原理图和布局、以便我们进行审阅? PVDD、VBST、GREG 和数字 GND (引脚28)布线对于该器件而言非常重要、可能客户 观察到的情况与布局有关。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我已经通过邮件向您分享了原理图和布局。  您能否帮助检查是否有解决此问题的软件解决方案、因为客户项目很快将要进行 MP、他们不想更改布局。

    对于您的问题、不确定是仅在播放更高振幅时发生、我们已捕捉到如下所示的波形、它看起来并没有很高的振幅。  

    我们现在知道什么线索。

    1.将升压更改为始终开启或使用外部 PVDD、弹出现象明显减少。

    2.更改 H 类软件启动时间,如果时间设为9us ,则弹出发生更多,如果更改为最长的时间990us ,则弹出噪声改善,但仍然发生。

    3. 静音和取消静音后很容易发生,你可以从上面的波形看到音乐停止时间是静音,然后取消静音,使用的静音和取消静音代码如下,但当然没有静音和取消静音也有流行发生,但较少发生。

    BTW、我们可以更改为邮件循环来跟进此问题吗?

    谢谢你。

    安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    我会通过电子邮件进行跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师