This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:无声音输出

Guru**** 2384290 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303804/tas2781-no-sound-output

器件型号:TAS2781

您好、我设计了使用 TAS2781的 PCB、尽管写入寄存器时通信似乎正常、但输出中没有音频信号。 我将其连接到 teensy 4.1、然后可以看到 TDM 信号工作正常。

我的连接包括:

AVDD > 1.8V
PVDDH > 20V
PVDDL > NC (我不使用电池)
IOVDD > 3.3V

ADDR > GND (要选择第一个地址、0x70)

SCL >至 MCU、2.2K 上拉至3.3V
SDA >至 MCU 和2.2K 上拉至3.3V
NC_SCLK > GND (I2C 模式)
NC_SDO > GND (I2C 模式)

SBLCK >来自 MCU 的 TDM 时钟
SDIN >来自 MCU 的 TDM 数据
来自 MCU 的 FSYNC > TDM 帧
(所有 TDM 信号均通过示波器进行测试、正常)

SDZ > MCU 数字引脚(我要将其设置为高电平以进行 I2C 通信)
IRQZ > 20K 上拉至3.3V (IOVDD)
MODE > GND
PWM_CTRL > 1K 上拉至3.3V (IOVDD)
DREG > 1uF 至 GND





对于代码、我将发送加电初始化序列、然后是根据数据表的第10.1和10.2节发送 pwr_mode0序列。

写入寄存器时、I2C 通信工作正常。 我缺少什么吗?


任何帮助都将非常感谢。

谢谢。
伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    此处的问题可能是您在使用 PWR_MODE0时不存在 PVDDL。 我预计器件会有一些问题。  

    如果您不想提供正常的外部 PVDDL、但您将需要使用 PWR_MODE2、以便器件将从内部 LDO 自行生成 PVDDL。  

    使用 PWR_MODE2时、请确保从 PVDDL 上移除10uF 去耦电容器。 如果这个10uF 电容没有被移除、LDO 将不会完全出现并被卡住。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    非常感谢、成功了这个诀窍!

    我现在想探索 DSP、因为我想对信号进行一些均衡。 您会建议哪条路线? 我在数据表中找不到有关这一点的很多文档。

    谢谢!
    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我们有一些相关的应用手册。 智能放大器调优指南更好地描述了如何进行实际调优

    TAS2781音频增强功能 https://www.ti.com/lit/an/sloa329/sloa329.pdf?

    智能放大器调优指南 https://www.ti.com/lit/an/slaa751/slaa751.pdf?

    几个说明;

    -要获得最佳性能,您将需要有一个模型的扬声器 Thiele 小参数。 扬声器供应商很少提供这种规格、因此您可能需要自己进行测量。 可使用智能放大器学习板2 https://www.ti.com/tool/PP-SALB2-EVM来完成。(但我们将逐步淘汰该器件并开发仅使用 EVM 本身即可完成的特性)如果您需要特性评估、您可以为我发货扬声器、我可以为您效劳。

    -设置设备通道增益以匹配您的电源电压。 (我是指 AMP_LVL 寄存器字段)例如、如果您的电源电压为12V、则设置 AMP_LVL 时应确保器件输出0dBFS = 12VP。

    -首先用低音量调谐 EQ (例如30/100 windows 音量)首先用麦克风来客观地使反应平坦,然后听你知道的音乐,并将它调整到你喜欢的声音。 不使用'BOOST' EQ (具有正增益的 EQ)始终是一个好主意。如果您只切断频率、然后用正音量控制进行补偿、音频清晰度将会更好。

    -然后以更高的音量调节动态范围压缩器 DRC。 当音量增加时、您需要使用此功能来保持声音平衡。 您可能需要在中波段和高波段中进行更多的压缩。 通常、最好使用低压缩比。 < 2:1

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、

    这一切看起来很好! 我们已申请对 PPC3的访问权限、希望我们能尽快对其进行测试。

    此致、
    伊恩