This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:低体积失真问题

Guru**** 2459020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1301572/tas6424e-q1-low-volume-distortion-problem

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

嗨、团队,

我的客户遇到了低音量失真的问题。 附件中包含详细的测试内容。

e2e.ti.com/.../Low-volume-distortion-problem_4E4FF397CF9131591F77EE959898_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是他们的系统工程师测试。 它们是否在 SDIN 短接至 GND 时检查 TAS6424音频输出噪声?

    他们是否检查了 PVDD 电源噪声?

    在静音或 SDIN 短接至 GND 时、他们是否检查 A 加权噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,ć

    更新了一些由客户执行的测试:
    我们尝试了将 SDIN 接地、但仍有噪声;
    我们为 PVDD 使用电池供电、但仍然有噪声;
    静音时、A 加权噪声约为-45dB、要求为-60dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    这不是合理的。 请让客户首先检查设置。

    它们首先可以检查 EVM 板噪声。