This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XMSM0G1507SRGER 的顶部标记是"MSPM0G3507"、请帮助检查它是否是正确的部件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304089/the-top-marking-of-xmsm0g1507srger-is-mspm0g3507-pls-help-to-check-whether-it-is-correct-part

主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、MSPM0G1507

您好,

XMSM0G1507SRGER 的顶部标记是"MSPM0G3507"、  您可以帮助检查它是否是正确的器件吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSPM0G3507是 MSPM0G1507的超集部分。 目前、只有采用 RGE 封装的超集器件可用、而 MSPM0G1507 RGE 封装处于预发布状态。  

    除了 MSPM0G3507具有 CAN 接口的额外功能外、这些器件在电气和功能上等效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。