请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 您好!
我们在我们的项目中看到、热折返不起作用、TAS 温度会一直上升到热关断。 我们启用了低延迟路径、热折返功能是在 LLP 处于活动状态时默认禁用的功能之一吗?
无论如何、在 PurePath 控制台上、我可以看到、除了0xE4寄存器之外、还有其他设置可以配置、但数据表中未指明这些设置。 如何使用寄存器设置起音率、释放率和保持时间? 现在、我复制了在 PurePath 控制器的 I2C 监控器中看到的内容、但不确定操作是否正确、我想知道是否有某种类型的文档。
此致、Marco