This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:miniDSP 处理的8通道 PCM (TDM)

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TLV320AIC3262EVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304412/tlv320aic3262-8-channel-pcm-processed-by-the-minidsp-tdm

器件型号:TLV320AIC3262

大家好!

我想在您的帮助下确认 TLV320AIC3262是否能够解释 连接到音频接口1 并在内部 minDSP 中借助 Multi_Channel_Digital_In_ 1和 Multi_Channel_Digital_Out_ 1 以及 I2S_IN 和 OUT 2/3进行处理的8通道 PCM

通过这种方式对来自主器件的八个通道进行定序(字时钟可能有很多方式)

这种过程:  

如果八通道是单声道,会发生什么情况?  参考指南中描述的不同模式是立体声(左/右)  我对参考指南中的第2.9.5章有些困惑。

因此、非常感谢您的建议。

仅供参考、我刚刚订购了 TLV320AIC3262EVM-U 以进行一些测试。

谢谢!

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDM 是单插槽/通道配置、如果帧中有8个插槽、则意味着它能够支持8个通道。 您可以将任一插槽分配为立体声模式中的左声道或右声道。 该参考指南以立体声为例、因此、如果您在8个插槽 TDM 中具有立体声、则可以支持4个立体声对。

    您可以将每个插槽用作单声道、这意味着您可以支持8个单声道、并根据需要将它们分配给多个编解码器。

    只需观看主机发送的音频格式、因为它支持上面序列图中所示的不同格式。 该格式必须与编解码器支持的格式相匹配、例如、它支持1位时钟帧或 I2S 格式帧、但不支持其他帧长度等。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、pdjuandi:

    感谢您的回答。

    是的、 即使在 多通道运行(参考指南的§2.9.4)的情况下、音频接口也支持单声道 PCM 模式、这要归功于 ASI 的 B0_P4_R1_D[7:5]= 100。

    我收到了 EVM、因此我要运行一些测试。

    谢谢!

    塞巴斯蒂安