This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:如何配置 TLV320AIC3106 -听不到任何声音

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304345/tlv320aic3106-how-to-configure-tlv320aic3106---not-hearing-any-sound

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

我使用定制的 iMX8M Plus 处理器板。  处理器与 TLV320AIC3106音频编解码器交互、采用 I2S 协议 和 I2C 进行配置。

  • 使用音频编解码器驱动程序启动系统后,将无法访问 TLV320AIC3106 I2C 线路。 如果没有启动音频驱动程序,则手动将  TLV320AIC3106  编解码器重置为能够访问 I2C 线路。  如何使用 I2C 线路配置编解码器。
  • 如果运行命令 aplay  /user/share/sounds/alsa /*.wav 文件。   没有发出任何声音 。 如果检查示波器 音频输出、则 PUT 引脚的唯一电压电平会增加。 一旦波形文件停止、  电压电平逐渐 下降、

 

请提供解决方案,我必须做什么?? 获取音频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muralidhara:

    器件上电后、I2C 线路无需进行配置。 是否确认设备已通电? 否则、这是处理器方面的软件问题。

    在 I2C 正常工作后、您要为编解码器提供什么配置? 默认情况下、器件不会输出任何内容。

    此致、
    J·麦克弗森