This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:电压跟随器电路

Guru**** 2772575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304106/lm4562-voltage-follower-circuit

器件型号:LM4562

我对使用 LM4562的电压跟随器电路的增益特性和相位特性有疑问。 仿真结果与测量结果不匹配。 您能想到造成这种差异的任何可能原因吗?

以下条件和结果:

■仿真电路

我将电压跟随器电路设计为在直流到20MHz 的频率范围内具有约0dB 的增益。 假设负载电容为1nF、并根据仿真结果、将相位补偿电阻器设置为4.7Ω。

e2e.ti.com/.../LM4562_5F00_voltage-follower_5F00_231215.TSC

■电路板

我在通用 PCB 上创建了电路。 首先、我 使用 LDO 生成直流电压、使用函数发生器生成交流电压。 我将这些电压加在一起、然后将产生的电压施加到运算放大器的 Vin 中。 运算放大器的 V-电源由稳定的电源供电、从而产生直流电压。此外、我添加了一个1nF 电容器和一个100kΩ 电阻器作为负载、我将测量电路。(我将创建的 PCB 相当于仿真电路。)

■结果

当 Vin 频率超过1MHz 时、测量结果和仿真结果之间的增益特性和相位特性不匹配。 此外、观察18MHz 处的 Vin 和 Vout 波形时发现 Vout 振荡。 在高频范围(高于1MHz)内、导致测量结果与仿真结果之间存在差异的可能因素有哪些

・Ω 增益特性

相位特性

18MHz 下 Vin 和 Vout 的・Ω 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    感谢您提供问题的详细细分。 我确实有一些调试步骤、我们可以采取这些步骤来查看问题的潜在原因。 看到测量中的峰值、它指向不稳定性。  有趣的是、在这些较低的频率下、我们可以看到这些结果。 我很好奇、如果您将负载处的电容器完全移除、会出现什么行为。 是否可以测试此配置?

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    感谢您的确认。 当负载电容设为0F 时、我们测量了增益和相位特性。 由于频率超过1MHz、测得的值不再与仿真值相匹配。 不过、我们得到了频率为20MHz 的100mVpp 正弦波、因此我们相信得到的结果是没有问题的。 您能否理解为什么测量值和仿真结果基于这些结果不匹配?

    下面的结果:

    ・Ω 增益特性

    ・相位特性

    20MHz 下 Vin 和 Vout 的・Ω 波形

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    由于放大器无法输出如此大的电流、似乎存在放大器运行进入输出电流限制并导致失真的可能性。 但是、峰值仍表明存在潜在的稳定性问题。 您是否能够在有显著峰值时捕获波形、就像您以10dB 峰值捕获的波形? 至于模型结果与测量结果之间的差异、 模型在跨更复杂的配置(例如具有容性 负载的配置)对器件行为进行建模时并没有很好地发挥作用。 也会在现实生活中引起失真的配置将不会被捕捉到所有这些模型不会 失真。 另一个注意事项是、模型不捕捉来自电路板和其他组件的任何实际寄生效应。

    此致、

    伊格纳西奥   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    感谢您的确认。 很抱歉、由于时间限制、无法继续采集波形。 根据您的建议、我们将继续重新选择 运算放大器 并将电路板更改为印刷电路板、以便重新评估。

    此致、

    林市