This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:关于 PCM1753的 Linux 驱动程序支持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1305110/pcm1753-regarding-linux-driver-support-for-pcm1753

器件型号:PCM1753

您好、TI!

我们的团队目前正致力于为我们的项目将 PCM1753集成到 Linux 环境中。
在我们的研究中、我们看到一些 E2E 论坛表明大约五年前 PCM1753没有 Linux 驱动程序支持。
我们将与我们联系以询问 PCM1753的 Linux 驱动程序支持的当前状态。
我们尤其想知道德州仪器是否已经为这款产品开发或发布了 Linux 驱动程序。

如果在 Linux 环境中对 PCM1753的支持状态有任何更新或更改、我们非常感谢您提供任何信息或指导
最低功耗。

谢谢。此致、

Murali Chikkanna   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我们没有 pcm1753驱动程序代码,您可以使用此代码作为参考, pcm1789-i2c.c«编解码器«soc«声音- kernel/git/Torvalds/linux.git - linux 内核源码树

    您将在代码中更改以下设置 
    const
    struct regmap_config pcm1789_regmap_config = .reg_bits = 8 .val_bits = 16、/* pcm1753寄存器值为16位*/.max_register = PCM1789_DAC_VOL_right 、.reg_defaults = pcm1789_reg_defaults = pcm1789_reg_defaults = array_readable、.cm1789_reg_reg_reg_readable、pcm1789_reg_reg_defaults = pcm1789 };