This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1633:设计述评:采用 FDA 实现 DAC 输出的 I/V 和 MFB 滤波器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA1637, OPA1633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304370/opa1633-design-review-i-v-and-mfb-filter-using-fda-for-dac-output

器件型号:OPA1633
主题中讨论的其他器件:OPA1612OPA1637

您好、您好!

我设计的 I/V 转换器和 MFB 滤波器具有全差分放大器(FDA)、可实现 DAC (AK4499exeq)的输出

我想验证设计、并在下面的

1.在 AK4499EXEQ 的数据表(网站不能免费下载)中、它们分别使用两个 OPA1612进行每通道的 I/V 转换。

我认为 FDA 放大器的性能会更好... 因此、我计划替换 OPA163x (OPA1633或 OPA1637)

是否可以将 OPA1612替换为 FDA (OPA163x)、值得吗?

每个 OPAMP 的输出 通过 RFB 进入 IOUTLON 和 IOUTLP、而不是运算放大器输入(OPINLN)侧。

在数据表中、IOUTxx 引脚连接到 OPINxx 30ohm。

2.我使用 OPA1637进行 I/V 转换、而 OPA1633用于 MFB LPF、因为 OPA1637具有非常低的"输入电流噪声"、而 OPA1633具有非常低的"输入电压鼻"。

您认为它是有效的(合理的)假设吗? ^^μ m;我不是电路设计专家。

3、我在 TINA 仿真中将 IS1和 IS2设置为零、因为"中心电流"是在 AK4499EX 数据表中写入0 mA 的。

是这样吗? 我问您这个问题的原因是、当我增大 IS1和 IS2时、TINA 中不会处理使用 OPA1637进行的 I/V 仿真、但 OPA1633可以正常工作。 (IS1和 IS2 = 22.72mA)

 22.72mA 来自2.5V、内部阻抗为110欧姆、因此... 2.5/110 = 0.02272 (我认为这是愚蠢的计算.. LOL)  

我附上了 TINA TSC 文件和 AK4499EX 的数据表。  

您能为我提供建议吗?

感谢您!e2e.ti.com/.../akm.TSCe2e.ti.com/.../ak4499exeq_2D00_en_2D00_datasheet_2D00_myakm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Younggi、

    解决您的问题:

    1. 有可能有一个差分 I/V 转换器、但是其运行状态取决于输入信号。 差分输入信号应具有相同的直流共模电压、并且两个信号应彼此异相。 请观看有关全差动放大器的 TI 高精度实验室视频、了解有关此内容的更多信息(可在此处找到)。 TI 参考设计还介绍了如何实现这一概念、不同之处在于它使用光电二极管生成差分电流源、而不是具有两个输入电流源: TIDUD08
    2. 您选择器件的假设是合理的。 根据您的问题、我想您要试图限制信号中的噪声、以便获得更精确的响应。 如果是这种情况、您将需要在 I/V 转换器级上使用一个低输入电流噪声器件、在滤波器级上使用一个低电压噪声器件。
    3. 请查看我对您的第一个问题的回答、因为这是您可能看到这种行为的原因。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nick。 感谢您的回复。

    我读了这些文件,但它对我来说是相当不同的。

    我阅读了更多 AK4499EX 数据表、发现 TINA 的 DAC 部分有误。

    因此我修改了 TSC 文件。  您能否回顾一下将使用 OPA1612 (数据表中)的基准电路更改为 OPA1637?

    我附加了 TSC 文件、其中包含 DAC 和 I/V 转换器件的模拟输出。

    谢谢!  

    e2e.ti.com/.../akm2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Younggi、

    我查看了您对 TINA 仿真文件所做的更改。 根据仿真结果、现在我看不到任何主要问题、即输入电流信号会形成真正的差分信号。

    谢谢。

    尼克