This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:设计审查请求

Guru**** 2379350 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1305635/tlv320aic3105-design-review-request

器件型号:TLV320AIC3105

您好!

您能否帮助查看随附的 TLV320AIC3105设计?

e2e.ti.com/.../schematic_5F00_for_5F00_review_5F00_ti_5F00_TLV320AIC3105.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意见:

    • 建议在 ASI 总线和 MCLK 上放置0欧姆电阻。
    • 对于未使用的模拟输入、将 R31-R34替换为连接到 GND 的0.47uF 电容器。
    • 在 HPL 和 HPR 输出上、如果 HPCOM 接地、建议使用交流耦合。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈、

    将执行注释。

    这只是一个澄清、如果我们使用 TLV320AIC310替换该编解码器、 4 IRHBT 而非 TLV320AIC310 5 然后、我还可以遵循相同的电路实现。

    我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您也可以参考 EVM 原理图的 AIC3105用户指南。

    此致。