This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:DRC 功能问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1305902/tlv320dac3100-drc-functionality-question

器件型号:TLV320DAC3100

您好!

可将 TLV320DAC3100用作现有 MAX98357A 扬声器驱动器的替代产品。  不需要麦克风/耳机功能、仅需要扬声器功能。

TLV320DAC3100的主要吸引力在于嵌入式 DRC 块。  是否可以将该块仅用作峰值的限制器、而不是压缩/放大整个音频信号?  根据我所读的内容、只有一个 DRC 阈值。 例如、主要目标是将扬声器功率限制为最大1.2W (8Ω 阻抗)、而在扬声器功率小于1.2W 时不影响音频信号。  这用于对扬声器进行过热保护、并使其保持在振膜的偏移限制范围内。

音频内容主要是人类语音、因此峰值系数可能很高-这就是问题所在。

我还有关于 TLV320DAC3100的问题、但将在对此作出响应之前推迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件上 DRC 的压缩比由阈值和 DAC 增益的组合给出、因此尝试将其配置为硬限制器是不可行的。
    您可以尝试以下操作:

    • 考虑满量程数字信号、计算所需的 SPK 增益、使 Pout 为所需的1.2W 限制。 您可以结合 D 类驱动器增益和模拟衰减、以进行微调。
    • 然后、您可以针对所需的压缩比调整 DAC 增益和 DRC 阈值。 然后完成对计时设置起音、衰减和保持的微调。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师