This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102A:采样频率

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306080/pcm5102a-pcm5102a-sampling-frequency

器件型号:PCM5102A

您好!

在下表中、系统层面提到了 MCLK 时钟和采样频率。

 

DAC (PCM5102A)将 支持 12.8kHz、64kHz、128kHz、180kHz、256kHz 等的采样频率...请 确认。 将使用 MCLK -128fs。

系统 采样率(ksps) LRCK (FS-ksps) MCK (128 fs) MCK (256 fs) BCK (64 FS) SCK (128fs) LRCK 分压器 BCK 分压器
A 12.8 12.8 1638.4 419430.4 819.2 1638.4 128 2
B 32 32 4096 1048576 2048 4096 128 2
C 64 64 8192 2097152 4096 8192 128 2
D 180 180 23040 5898240 11520 23040 128 2
e 128 128 16384 4194304 8192 16384 128 2
F 256 256 32768 8388608 16384 32768 128 2

此致、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此 TT、因为它是重复查询。 请在另一个帖子上跟踪您原始的查询。

    此致、

    阿拉什