This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:IC 电压

Guru**** 2835910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306182/pcm1754-q1-ic-voltage

器件型号:PCM1754-Q1

此 IC 的控制引脚是否可以连接到3.3V 电平控制? (IIS \ MUTE \ DEMP \ FMT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    与许多设备相比, VIH 最小值是电源电压的百分比,  高输入逻辑电平(VIH)  的最小电压是固定的 VIH(最小值)=2V,所以3.3V 应该可以工作 。

    此致、

    阿拉什