This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:TPA3126D2的最大输入电压摆幅和奎特值是多少?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2, TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1305663/tpa3126d2-what-s-the-maximum-input-voltage-swing-for-tpa3126d2

器件型号:TPA3126D2
主题中讨论的其他器件: TPA3221

大家好、团队

您能帮助检查 TPA3126D2的最大输入电压摆幅吗?

我无法从我们的数据表中获取该值。

例如、在 TPA3221中、"最大输入电压摆幅"为+-2.8V。

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi G.W

      我们可以理解、在提供输入信号时、最大峰峰值电压应限制在2.8+2.8=5.6V 范围内。