This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912APJTR 输出错误

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302623/pcm2912a-pcm2912apjtr-output-error

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:PCM2912

e2e.ti.com/.../PCM2912_5F00_Audio.pdf

运行一段时间后、10个器件中有3个出现了0输出。 检查电源和输入是否正常。 随附的是原理图。 您能帮助分析问题所在吗? 如何将其排除在外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    原理图看起来没有问题。 故障期间 SSPND 标志的状态是什么? 是否有其他症状? 是否每次使用相同的器件/问题是否可以重复出现?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VG814_5F00_PCM2912_A25B3762F3979198EE959898065290675F00A17B1A814B6DD58B_.xlsx

    已将一个 SSPND 测试为高电平。

    没有其他问题、仅发现无声音输出的问题、这对于所有三个设备都是相同的问题。 开机并重新启动后无法恢复。

    我们测试了一些芯片管脚的接地阻抗和电源阻抗、和正常情况有区别。 详情请参阅附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    此数据看起来器件对我损坏了。 您是否能够 A/B 将正在工作的设备交换到有问题的电路板上、并监视电源是否有任何有关导致损坏的提示?

    此致、
    J·麦克弗森