This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:使用 PCM6240-Q1的 OPA1637差分信号输入

Guru**** 2815135 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, PCM6240-Q1, OPA1637, TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304558/pcm6240-q1-use-the-opa1637-differential-signal-input-to-the-pcm6240-q1

器件型号:PCM6240-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA1637TAS6424E-Q1、TAS6584-Q1 、TAS6424

您好、TI 团队

请问、OPA6137可以使用 PCM6240-Q1的差分信号输入、输入电压可以高达10Vrms? (该电压包括负电压?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 OPA6137芯片的输出交流耦合到 PCM6240。

    或者、您也可以将 OPA 器件的输出直接耦合到 InP 和 INM 引脚。 OPA 器件的输出共模可设置为7V 直流、其 VCC 可设置为15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队

    我可以问 OPA6137是前置放大器吗? 是否可用于 AMP 的后端设计? 有任何疑虑? 如果将 OPA6137设计用于  AMP 的后端设计、则会导致 OPA6137损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉是 OPA1637  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、OPA6137将充当 PCM6240的前置放大器。 您能不能告诉我 OPA6137输入来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:  

    OPA1637输入来自 TAS6424E-Q1或 TAS6584-Q1、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么这里需要前置放大器? 我觉得您可以将 TAS6424的输出直接连接到 PCM6240 、前提是 PCM6240上的输入信号电平处于其运行限制范围内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanja

    因为我们  TAS6424的结构 输出一个通道的功率是30W,所以 Vo 是15.5V, 它可以使用分压电阻降低电压和输出到 PCM6240 ?  (使用差分信号)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、但是您可以使用从音频放大器输出到 ADC 差分输入的单个串联电阻器和电容器(来自 Vo+和 Vo- of Amp)。

    外部电阻器和 ADC 的输入阻抗应将信号分压至 ADC 的允许电平。

    我认为您不需要额外的运算放大器、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    由于下面是我们的结构,所以您的建议是不需要 OPA ,它使用外部分压电阻器和交流耦合电容器? 我是否可以问、如果使用外部分压电阻器、它会影响前端 R-load 电阻值? (R-LOAD 为4Ω)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从功率放大器输出到 ADC 使用的电阻值将为几个 K。 因此、它不会 在已经驱动4欧姆电阻的放大器输出上放置任何增加的负载