This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:PPC3的寄存器映射中未显示 EQ 的寄存器

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306676/tas2781-registers-for-eq-not-showing-in-register-map-in-ppc3

器件型号:TAS2781

您好!

我们已经开始了解用于调整 TAS2781 (主要用于 EQ)的 PPC3、如果可能、我想澄清一下对器件进行编程的最佳方式。

我看到该工具可以导出包含所有需要写入寄存器的值的头文件、而它似乎导出了大量不是必需的数据。

不过、我想确切地找出哪个寄存器会执行什么操作、因此我可以准确地对需要的操作进行编程、而且在数据表中找不到有关 DSP/EQ 寄存器的信息。

PPC3有一个寄存器映射、但仅适用于页1/2。

可能有一个实验方法,但它似乎不是很稳健:激活 i2c 监控器,记录活动,然后启动均衡器工具,调整我的波段。

例如、在更新频带2频率时可以看到:

W 70 00 08
W 70 44 80 69 01 3c 7f 96 Fe C4 80 56 49 05 7f F7 20 74 7f B2 96 86

那么我想相关的地址是0x08页上的0x44。

您可以建议对均衡器进行编程的最佳方式吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我们支持对 EQ 编程的唯一方法是通过 PPC3 GUI 本身。 PPC3正在写入 DSP 存储器、而数据表中的文档内容太多。 此外、EQ 系数的准确存储器位置将根据所使用的 DSP 配置而变化、

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Arthur。