This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:处理未使用的输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306033/tas5825p-processing-of-unused-output

器件型号:TAS5825P

大家好、

包含 L-channel...no 信号和 R-channel...audio 信号
立体声信号作为串行数据输入到 TAS5825P 的引脚14 (SDIN)、并作为 R 通道信号从引脚23 (OUT_B+)和引脚27 (OUT_B-)输出。
是否应该分别通过电容器将未使用的引脚2 (OUT_A+)和30 (OUT_A-)连接至引脚1 (BST_A+)和29 (BST_A-)?
此外、是否应该将一个负载电阻器连接到未使用的引脚2 (OUT_A+)和30 (OUT_A-)上?

如果您有任何其他使用建议、如果您能提供这些建议、我们将不胜感激。

此致!
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    即使未使用通道、器件运行也需要自举电容器。 但是、如果您没有使用通道、那么您不需要 L-C 滤波器或负载、但要确保配有 BST 电容器。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的回复。
    我现在明白了。

    此致!
    柳。