This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:使用不同的频率播放和录制音频

Guru**** 2811275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1305646/tlv320aic3104-use-different-frequencies-to-play-and-record-audio

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

问题1:

3104CODEC 是否可以使用不同的频率同时播放(ADC)和录制(DAC)? 
例如:
使用8000Hz 播放音频、使用48000HZ 同时采集音频。

问题2:
如果我将 ADC 配置为48000HZ、但音频数据采样频率为8000Hz、编解码器能否正常播放声音?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snow、

    AIC3104无法支持以不同的采样率运行 ADC 和 DAC。 AIC3106和 AIC3107可实现。

    我不确定我是否理解您的第二个问题。 如果 ADC 以48000Hz 的频率接收字时钟、那么这是 ADC 的采样率、也是数据输出的采样率。 数据不会以8kHz 的频率进行采样。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 McPherson

     

    感谢您的回复!

    很抱歉我的第二个问题描述不准确。 我想知道 DAC 是否正确(不是 ADC、我以前写过错误) 
    已配置为48000HZ 采样率、但播放的音频数据仅为8000Hz、编解码器能否正常播放声音?
    
    

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snow、

    我认为这不起作用。 如果数据是8kHz、但时钟是48kHz、则可能数据在帧中未对齐。 控制器需要将数据上采样频率提高到48kHz。 可能存在一些边沿情况、但您应该设计为使整个 I2S 总线尽可能以相同的采样率工作、包括控制器端的采样率转换。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在明白了,感谢您的帮助! 

    此致