Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM5122EVM-U, PCM5101
主题中讨论的其他器件:, PCM5101
我们尝试运行采样频率为256kHz、SCK/bck 为16.384MHz 的 PCM5122。
我们是在 SPI 模式下运行、尽管正确配置了所有寄存器、但看不到任何输出(我们认为)
在浏览数据表时、我们很想知道此器件是否允许使用256kHz 的采样频率、假设一些规格说"高达384kHz"、但其他规格会明确省略192kHz 和384kHz 之间的频率。