This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:使用单声道放大器驱动-8Ω 2C2扬声器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1, LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304333/tpa2015d1-driving-a-2w-8-speaker-using-mono-amplifier

器件型号:TPA2015D1
主题中讨论的其他器件:TPA3111D1LM48511

大家好、

我们正在寻找一种单声道放大器来驱动典型额定功率为2W 的8Ω 扬声器。 我们推荐的输入是5V、12V。

在查看产品时、我们发现 TPA2015D1YZHT 为8Ω 扬声器提供2W @ 5V 的支持、因为它采用 BGA 封装、我们在设计中几乎不愿意使用它。 除了这个系列、我们还有一个 TPA3111D1、它可以与 Plimit 函数一同使用、但是如果封装较大、我们无法在我们的设计中容纳这个 IC。

如果您建议任何其他 IC、它会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    您也可以考虑 LM48511:LM48511 数据表、产品信息和支持| TI.com

    您的系统是否支持 I2S 或 TDM 格式的数字输入放大器? 具有数字输入的升压放大器有更多选择。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的建议、

    我们无法使用数字输入放大器、因为我们使用的编解码器的音频输出将是差分信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    则 LM48511是可行的选择。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师