This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:PCM6020-Q1

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306433/pcm6020-q1-pcm6020-q1

器件型号:PCM6020-Q1

您好!

我们使用的是 PCM6020-Q1、我想知道 Vref 的电压是多少、数据表中说明:

"所有音频数据转换器都需要直流基准电压。 PCM6020-Q1在整个工作温度范围内
电压、从而在内部生成低噪声基准电压。 该基准电压通过带隙基准电压
BSRR 性能良好的电路。 此音频转换器参考电压必须使用
从 VREF 引脚连接至模拟接地(AVSS)的最小1-μF 电容器。'

但我在 DS 中找不到这个电压的值,您能在这个主题上提供帮助吗? 它将防止直流偏置故障和 BOM 协调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试找出。

    但是、直流偏置由 MicBias 引脚上的电压设定、该引脚是可编程的且应独立于 VRE 电平