This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110D2

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306757/tpa3110d2-tpa3110d2

器件型号:TPA3110D2

TPA3110D2无音频输出。

您好、TI!  

我正在用 TPA3110D2并采用 PBTL 配置创建电路。  

我认为、必须将引脚 SD 保持在至少2V 以使其保持在高位置、但使用数据表中显示的100K 电阻器只能得到0.8V。 我搞错了、从 SD 到 GND 只有2K、然后将2V 提供给 SD 需要非常低的电阻、并且需要很大的功率、这可能会使 IC 损坏。  

数据表中显示、在 PBLT 配置中、它只为4个输入中的一个提供音频、我尝试了1个和4个输入连接的情况、但我没有得到任何输出。

我分享了我的原理图、希望任何人都知道哪里出了问题。 我希望这不是很重要、

谢谢你。

Adrian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

      根据您的描述、您已经构建并测试了电路板、发现 SD/故障引脚保持在低水平、对吗? 这不应该是由上拉电阻引起的、100k Ω 的电阻器应该不是上拉的问题。 是 FAULT 引脚持续下拉、尝试告诉您发生了故障。

      原理图中、AVCC 引脚上似乎没有电容器、最好输出1uF。

      输入引脚连接、这可能是主要原因。 每个输入引脚都将尝试在上电时建立直流偏置电压、将它们连接在一起会导致问题。 请尝试将其更改为数据表的第24页。