This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:在 PBTL 中配置时出现短路负载直流错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1304245/tas6584q1evm-shorted-load-dc-error-when-configured-in-pbtl

器件型号:TAS6584Q1EVM

您好!

  我一直在尝试使用  TAS6584Q1EVM 评估套件在2通道 PBTL 模式下播放音频、在让它识别为 PBTL 模式时似乎遇到了问题。 我可以在 BTL 播放音频,正如你所期望的,通过连接扬声器的正负端子到任何给定通道的正负端子,并播放音频到设备(使用光学 Toslink )。 不过、将器件设置为 PBTL 模式似乎有问题。 以下是我的程序摘要:

1.我用接线盒中的跳线手动短接通道1和2的+和-端子。 此过程是在器件通电之前完成的



2.打开电源,启动 PurePath 控制台并连接设备。 使用 GUI 在 PBTL 模式下启动器件

2. a.我确认通道1和2上的 dam_ctrl 寄存器是否适当设置为 PBTL 模式
3.使用寄存器和/或 器件和监视器控制手动将器件设置为深度睡眠模式、重新验证 DAMP_CTRL 寄存器是否设置为 PBTL 模式并读取所有寄存器

4.转到"器件和监控器控制"、然后运行直流负载诊断。 器件报告通道1和2上的 SL 错误(正如您根据配置所预期的那样)

4.a. PVdd 电源不消耗任何电流----这似乎与待机模式的 BTL 模式形成对比,后者在连接到负载时会消耗一些电流

我已经尝试拆除跳线,只是将扬声器连接到+和-引脚的每个置换,以连接通道1和2 -- 似乎这要么使两个通道都检测到一个 OL 条件、要么一个通道检测到一个 OL 条件、而另一个通道没有错误、它就能够播放类似于 电桥一个桥臂的声音(将其范围确定)。 这似乎建议、它被正确设置为在 PBTL 配置中播放音频、但 SL 故障阻止了它的播放。 我是否需要设置其他一些寄存器? 有一条关于更改 Dgtl_CTRL 寄存器中的位4以更改 PBTL 模式的电流限制的注意事项、但这似乎没有太大帮助。

感谢您提供任何帮助。 不太确定我所做的与文档中建议的不同之处。 如果可以、很乐意提供我的设置的照片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brendan

      很抱歉、此器件的 PBTL 确实有点难以配置。 我们有以下文档提供指导、关键点是我们需要先让器件初始化、尤其是进入待机模式、仅写入配置 PBTL 脚本、然后才能成功。  

    e2e.ti.com/.../TAS6584_5F00_PBTL_5F00_20221018.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    使用 PBTL 模式时、应遵循以下顺序:

    我们强烈建议在设置为 PBTL 模式时使用1spw 模式。 因为在 BD 或混合模式下会有很大的接地反弹。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢图形--似乎我现在可以在 PBTL 模式下成功地从通道1和2播放音频。 似乎我也能将通道3和4设置为 PBTL 模式(通过写入"w c0 04 0c")、但似乎无法实际播放我输入的音频。 有什么想法吗? 我看到的确切行为是:

    1.我在 PBTL 模式下启用通道3和4、方式与启用通道1和2相同

    2.我从电源上的电流读数看到它处于播放模式并准备好播放音频(与通道1和2消耗的电流相同)

    3.我播放音频,听不到扬声器的任何声音。 电流消耗保持恒定(与通道1和2正在播放音频时不同)

    3.a. 我应该注意的是硬件看起来不错——在应用程序中使用音频发生器功能将允许驱动扬声器。 我认为通道3和4的工作方式与在 BTL 模式下驱动它们的预期相同

    有什么建议吗? 想知道它是否设置为立体声模式、并且它认为我的光学 Toslink 输入只是一个单声道信号? 找不到与此相对应的设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brendan

     根据您的描述、我们似乎无法向 PBTL 3和4发送音频信号。 我们需要查看串行音频端口、数据表第8.3.2章中的详细信息。  

     如果使用 I2S 信号、则需要将 GPIO 引脚之一配置为 SDIN2功能、并将音频信号同时提供给 SDIN1和 GPIO 引脚。 寄存器0x9F 用于将 GPIO 引脚设置为 SDIN2

      如果您使用的是 TDM 信号、则 PBTL 3和4将使用插槽3音频数据、请确保在插槽3中具有正确的音频信号。