This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:8W 扬声器- 5W 应用

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5441-Q1, TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306794/tas5441-q1-8w-speaker---5w-application

器件型号:TAS5441-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5431-Q1

尊敬的团队:

请您告知我们 TAS5431-Q1适合还是 TAS5441-Q1适合8欧姆5W 输出、因为两份数据表中都没有关于8欧姆应用的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayur

     使用 TAS5431-Q1没问题。  

     从输出条件来看、主要是检查电源电压、最大电流以及总功率导致的热性能。 TAS5431-Q1看起来都能很好地满足您的使用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、您好!

    感谢您的反馈。

    我还有一个疑问、在下图中、当 THD 为1%时、在14.4V 时最大功率降低到6W。

    因此、我们可以得到扬声器在9V VDD 下实现8欧姆、1%和10% THD 的最大功率数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayur

     在此使用条件下、它大约为4.5W THD 和10% THD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dear Shadow:

    感谢您的反馈。