This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1全局故障引脚与放大器;0x21问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306979/tas6424e-q1-tas6424e-q1-global-fault-pin-0x21-issue

器件型号:TAS6424E-Q1

您好、

客户想知道是否存在与故障引脚类似的寄存器、寄存器的某个位可用于监控全局故障。

我不确定0x21的第7位是否可以实现全局故障的监测。

问题1:寄存器0x21的位7是否可以用于替换外部故障引脚? 如果没有、您还有其他建议吗?

问题2:如果寄存器0x21未清除、但在故障消除后执行了直流诊断故障、寄存器0x21是否会自动清除?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萧祥

     抱歉、确实没有寄存器可以为我们提供全局故障信息。 您提到的0x21寄存器只能用于清除故障、不能用于监控。