This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:2.5W D 类、无 I2C/SPI 初始设置

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307210/tas2505-q1-2-5w-class-d-without-i2c-spi-initial-setting

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

在标题中、您对 没有 I2C/SPI 初始设置的2.5W D 类有什么建议吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我假设您需要一个数字输入(I2S/TDM)放大器、对吗?
    到目前为止、没有任何器件支持无需寄存器初始化的数字输入。 该项目的时间表是什么? 我们可能会离线跟进路线图选项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师