This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:用于驱动扬声器的70V/100V 线路的音频放大器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5634, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307182/tpa3255-audio-amplifer-for-70v-100v-line-to-drive-speakers

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TAS5634TAS5548

您好

我们正在寻找一个解决方案来制造一个70V/100V 的音频放大器...

我们能否在 TI 找到解决方案...才能提供这样的解决方案...

我们能用 TPA3255制造一个70V/100V 恒压系统吗?

我们希望减少变压器的设计

Rgds

Y·辛加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh

      对于我们目前的产品、最大电压为 TAS5634、可达到62V 电压。

      我们可以考虑使用 TAS5548 + H 桥来构建高电压放大器、H 桥器件应该可以正常达到100V。 唯一的问题是输出级会是开环的、性能很难保证、如 THD 和噪声。

      很抱歉、没有变压器的话、可能没有太多选择。