This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:需要 I2C 和 I2S 通信支持

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307767/tlv320adc6140-require-support-for-i2c-and-i2s-communication

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、我使用 ADC6140电路板来使用 I2S 协议生成音频信号。 我目前正在处理 ADC6140和 MAX32666微控制器之间的 I2C 接口。 我按照数据表中的说明操作、但无法与 ADC 内部寄存器进行通信。

您能否提供建立 I2C 通信的一些示例代码或步骤?

如果可能、最好与技术团队开会进行简短讨论。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载 Pure Path Console 3软件。 这将提供编程 TLV320ADC6140芯片组的代码示例