This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:具有静音功能的扬声器放大器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TPA2005D1, TPA2013D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307678/tpa2011d1-speaker-amplifier-with-mute-function

器件型号:TPA2011D1
主题中讨论的其他器件: TPA2005D1TPA2013D1

您好!  

我正在寻找具有以下规格的扬声器放大器。 从我搜索的内容来看、TPA2x 系列似乎就是其中之一、但是您推荐什么产品吗? 我想使用 SOT 封装。

・电源电压:4.0V 至5.5V
・D 类
・BTL 配置
・1个输入、1组差分输出
・Ω 静音功能
可实现・输出无滤波器操作
8Ω 负载下・大于1.5W
・传输频率为250kHz 或更低

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    TPA2011D1是 满足应用的输出功率要求的理想之选。
    TPA2005D1的功率稍低、但具有不同的封装形式。 如果您需要采用 与 DSBGA 不同的封装、则 TPA2013D1可以满足您的要求。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师