This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:我想知道 TAS2562过流错误和响亮的声音

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306928/tas2562-i-would-like-to-know-about-tas2562-over-current-error-and-the-sound-loud

器件型号:TAS2562

尊敬的专家:

我想知道 TAS2562的规格
请向我们讲授音频放大器的 TAS2562。

我们在设计设备时使用了适用于音频扬声器的 TAS2562。

我有一个扬声器连接到 TAS2562、正在输出声音。
正常情况下工作正常。 但是、当我播放响亮的声音时、TAS2562的限制功能激活、扬声器不输出声音。
如果我关闭声音源侧的声音,没有问题。

下表列出了限制功能的原因。
并行中断读回0字段说明
BIT1 = 1、表示过流错误导致的中断。
我认为 TAS2562的工作保护和原因是声音变得太大。
TAS2562会计算该函数。 由于检测到过流、未产生声音。

1.正确吗? 是否通过使声音更大而产生了过流?
2.过流发生在 TAS2562的哪一部分?
3.端子(引脚)或 TAS2562的哪个部分导致了过流?
4.功率控制字段说明
在位3中、ISNS_PD 默认为1、I-sensen 断电、但过流是否起作用?
5.外置 PVDD 从外侧提供+10V 的电压,使声音更大。
5.当从外部连接 PVDD 时、应用手册写道+10V 连接到 VBST 引脚、这是正确的吗?
更改了 TAS2562的数据表第49页、
使用外部电源通过 PVDD 引脚驱动 D 类放大器时、应禁用升压功能并且 VBST 引脚可以保持悬空。
不要在 VBST 引脚上驱动外部电压。

这是第5号或第6号 sorrect?

7.当 PVDD 连接外部 PVDD 提供+10V 时、VBST 连接的外部 PVDD 则 TAS2562失败或检测到过流。

8.我想知道,如何我可以使声音尽可能大的使用连接 PVDD+10V 外部.
对于 exsample、是否有任何寄存器可以调节它?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taniguchi、

    我将对下面的每个问题添加一些评论:

    1. 没错、似乎器件在较高输出功率下会因过流而进行自我保护。
    2. 会在 D 类输出驱动器上发生过流。
    3. OUT_P 或 OUT_N 处可能会发生过流。
    4. ISNS 和 VSNS 不用于过流检测、因为它们是单独的特性。 过流保护一直启用。
    5. 如果集成11V 升压转换器处于低电平、以满足输出功率要求、则可以使用外部 PVDD。
    6. 只要升压转换器配置为"始终关闭"和"禁用"、就可以将外部电压驱动至 PVDD/VBST、具体如应用手册中所述。
    7. 您是否将所需的配置写入寄存器0x33? 您应该将位7-6设置为"11"、将位5设置为"0"。

    您是否使用不同的扬声器或测试负载进行了测试? 您正在使用的调试器的阻抗可能太低、导致器件触发过流保护?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡,

    非常感谢您的快速响应。

    我们将检查寄存器0x33的值。

    我们将检查外设音频电路。

    我希望您再次提出更多问题。

    此致、

    谷口俊志

    精装工程师经理

    奥利实验室有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taniguchi、

    没问题、如果有任何进一步的问题、请告诉我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师