This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:检查 PVDD 电容值是否会影响 THD 问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307340/tas6424r-q1-check-pvdd-capacitor-value-affect-thd-issue

器件型号:TAS6424R-Q1

您好  

我想检查 PVDD 降压电容值是否会影响输出 THD 参数。

如何计算 PVDD 电容值 与 THD 值之间的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉骄、

    PVDD 大容量电容器或大型电解电容器可能会影响放大器在低频时的削波行为。  如果值太小、施加在 PVDD 上的音频纹波会导致提前削波和更高的 THD。  在削波点以下、THD 不受大容量电容的影响。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregg

    感谢您的答复。

    现在我们    在一个音频系统中使用两个 TAS6424R-Q1 IC 作为 BTL 4*40W 2 Ω 和4*20W 4 Ω 应用,客户需要4*40W THD 1% 和4*20W THD 1%。 如果在 一个 TAS6424R-Q1的 PVDD 中使用一个560uF 电容器、它是否能满足 THD 1%的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玉骄

      我想邱伟正跟大家讨论如何计算电容值、大家可以参考他的建议。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306941/tas6424r-q1-check-pvdd-capacitor-value-selection

     此外、为了保证1%的 THD、正如 Gregg 所说、提供足够的 PVDD 电压来避免削波也非常重要、而不仅仅取决于电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的答复。

    好的、我们可以关闭 THD 问题。 我将继续检查票证上的大容量电容器选择。