This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:应用程序问题

Guru**** 2811855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306992/pcm5122-application-issues

器件型号:PCM5122

您好!

1. PCM5122音量调节是否有淡入/淡出功能?

2.使用 PCM5122时,音频输出在音量调节过程中每增加或减少1dB 就会产生 POP 音。 如何修改它?

目前、音量通过以下寄存器进行调节。

  e2e.ti.com/.../PCM5122.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    软静音 XSMT 可以按步骤对器件进行静音或取消静音、这就是您所说的"淡入淡出"和"淡出"。  当 XSMT 引脚  从(3.3V 切换至0V 时、软数字衰减斜坡开始。 ∞在0dBFS 至–1 μ s 的每个采样时间内应用–1dB 衰减。 当 XSMT 引脚从0V 移位到3.3V 时、软数字取消静音会启动。 在–∞至0dBFS 的每个采样时间内应用1dB 增益阶跃。 静音和 取消静音均采集104个样本。

    由于 您要更改寄存器以 增大或减小数字音频音量,因此应用 I2C 信号将会产生弹出。 我认为 应该首先将器件静音、更改音量、然后取消静音。

    此致、

    阿拉什