This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:SS 计算检查

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307881/tas6424e-q1-ss-calculation-check

器件型号:TAS6424E-Q1

大家好、

有关于 TAS6424E-Q1计算的一个问题。

得到 Fc = 192kHz、FPWM 输出= 192kHz * 11 = 2.11Mhz

你能在 Stand 下帮我解释"11"是怎么来的吗? 6424内的任何寄存器设置都会影响该数字?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will

     值11是内部比率、无法通过寄存器设置进行更改。