This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:检查 PVDD 电容器值选择

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1306941/tas6424r-q1-check-pvdd-capacitor-value-selection

器件型号:TAS6424R-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

您好 TI

我们 在典型的4通道 BTL 应用原理图中发现只有一个470uF 电解电容器连接到 PVDD 电源、但现在我们想知道 、当我们     在一个音频系统中将两个 TAS6424R-Q1用作 BTL 4*40W 2 Ω 和4*20W 4 Ω 应用时、应选择多大的电容值? TI 可以帮助分享 如何计算该电容吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    假设放大器的所有输出相同、并且负载是阻性的。

    总功率等于4*40+4*20=240WRMS。

    对于 PVDD 端口、前级可以等效于转换器的内部电阻 + PVDD 电容。  

    • f<截止频率、环路增益较大、转换器内部电阻占主导地位。
    • f>截止频率、环路增益变得较小、此时电容器的阻抗起主导作用。

    假设 f cutoff 为典型值、等于5kHz。 因此、我们可以按如下方式计算 PVDD 值:

    ΔI ΔV Δt ΔI /Δt,C =ΔV * /°C。

    ΔI 功率=240W/(ƞAMP * PVDD)=240/(0.85*14.4)=19.6A。

    ΔT =(1/5000)*0.25=5*10^-5s.

    ΔV Ω= 1V。

    C 需要超过980uF。

    这是一个简单的计算、您可以将其作为参考。

    注:

    •  您提到的2个 TAS6424是否涉及分频处理?  如果对频率进行分频、AMP 一次仅输出一个频率、因此您可以根据最大功率进行计算(通常较低的频率表示功率较高)。  
    • 实际值需要根据基准测试进行调整。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您能帮助介绍  ΔI 和  ΔV 和  Δt?的含义吗?

    正如您提到的等式 ΔI =240W/(ƞAMP * PVDD)、就像 PVDD 的电流输入一样、正确吗?

    根据方程式 Δt =(1/f 截止频率)* 0.25、存在一个0.25的系数、这是为什么?

    ΔV 是否代表 PVDD 中的纹波电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能帮助介绍  ΔI 和  ΔV 和  Δt?的含义吗?

    [/报价]

    计算时应使用 PVDD 电容的纹波。

    ΔV 是电   ΔI 的纹波、ΔI 是输入电流的交流纹波、计算公式为 Δ T = 240W/(ƞAMP Δ T * PVDD)。

    ΔT 是电流变化的时间。 应为 T/4。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的答复。

    您能否告诉我 纹波电压是 Vp-p 值、Vp 值或 Vrms 值?

    16V 电源下的纹波电压为6Vp-p。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们的团队想知道 PVDD 引脚的纹波值和 Vbat 引脚要求、TI 是否可以共享该纹波值要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玉骄

     PVDD 和 VBAT 引脚也有斜坡速度最大值要求、数据表中列出了这些要求。 不需要纹波电压。 对于性能方面、如所列的静态电流、应考虑使用1V Vpp 来进行计算。 对于更大的纹波、客户可以决定在成本和性能之间实现平衡。