This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:TLV320ADC3101EVM-K

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294845/tlv320adc3101evm-k-tlv320adc3101evm-k

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K

您好!

我们使用 TLV320ADC3101EVM-K 并在不同频率下执行参数测量、我们看到下面的观察结果。 根据数据表、结果在1KHz 时看起来不错 、但随着频率高于5kHz、参数会降低、您能否确认这些是预期值

1KHz:SNR-86.6dB、THD (-88) dB

5kHz:  SNR-81.9dB、THD (-86.7dB) dB

10kHz: SNR-74.6dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是在测量中使用的 A 加权滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    请在以下使用 A 称重滤清器的结果中找到:

    1kHz:SNR-89.5dB、THD (-87) dB

    5kHz:  SNR-82.3dB、THD (-90) dB

    10kHz: SNR-76.7dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述查询是否有任何更新?

    此外、在诸如(19kHz 和20kHz)的更高频率下、振幅会减小、这是由评估板内的滤波器造成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的采样率是多少? 最大信号频率必须低于半采样率

    我看过了 EVM 原理图。 低通滤波器的元件是 DNM。 您能否检查 ADC 输入引脚的波形、看看它是否与输入本身的振幅相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们以44.1kHz 的默认采样率运行。 但我曾尝试通过 GUI 提高采样率、但它没有反映出来(数据仍在44.1kHz 下获取)。 请查看以下设置屏幕截图:

    我在输入值后进行了刷新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用数据表中显示的代码(第80页和第81页)。 这用于44.1kHz 的采样率、并设置用于设置最佳抽取滤波器的正确处理块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们加载了"线路输入(J9)立体声录音"的录音脚本。 其中、时钟速率是默认的11.2896 MHz、ADC 采样率是44.1kHz。

    当我们尝试更改88.2kHz 的时钟设置时、没有发生。 您可以告诉我们将 ADC 的采样率更改为88.2kHz 的命令。

    此外、对 SNR、THD 的任何更新。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试在从模式下运行设备。 MCLK 和 BCLK 可以为11.296Mhz。

    馈入 FS 为 88.1Khz。

    请加载数据表中给出的记录的脚本

    请更改以下内容  

    30 14 40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    仅使用"w 30 14 40"、GUI 上的采样率就会更新为88.2KHz、但当我们尝试以该采样率(88.2Khz)运行采集产品时、我们将无法获取任何结果。

    不确定我们是否需要更改 USB 时钟速率或任何其他参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否以从模式运行? 所有命令是否都符合数据表中列表的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要一些 mor 查看和回复在一段时间内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、本查询中观察到的有关 SNR、THD 值的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 EVM 可能出现故障。 我建议作为一个测试、使用数据表中的示例代码并尝试使用下面的输入。

     MCLK = 11.2896 MHz、# BCLK = 2.8224 MHz、WCLK = 44.1kHz。

    这应确认 EVM 上的一切是否正常。您也可以查看 SNR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我尝试了2个具有上述默认配置的 EVM。 结果如下:

    1kHz:SNR-89.5dB、THD (-87) dB

    5kHz:  SNR-82.3dB、THD (-90) dB

    10kHz: SNR-76.7dB

    随着频率升高、SNR 会降低。 使用此部件增大频率时、SNR 预计会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上 SNR 应该约为6.02*N,且不应随输入频率变化。 不过、有时测量期间的时钟抖动可能会导致噪声水平发生变化。

    您使用什么设备进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。