This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307002/tas2563-questions-of-tas2563

器件型号:TAS2563

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请考虑以下注释进行重新设计:

    • PVDD/VBST 上的去耦电容器的额定电压仅为10V、请注意内部升压电压为11V、因此去耦电容器的额定电压应为~25V、以考虑直流降额因子。
    • 考虑为 PVDD/VBST 去耦再添加1个10uF 电容器、对于 VBAT 也是如此。
    • 升压电感器的额定值似乎为1.8A、该电感器一定不能达到饱和、因为它会快速改变电感值。 除非您计划使用 ILIM 设置限制升压、否则请考虑使用额定电流更高的电感器。
    • 布局期间、请注意以下重要事项:
      • 将所有去耦电容器靠近器件放置。
      • GREG 电容器直接连接到 PVDD 引脚、而非去耦平面。
      • 保持从去耦电容器到 GND 引脚的强大 GND 回路。 建议顶层的 GND 覆"从 IC 流出"、并使用 IC 下方的下一层作为 GND 平面。

    您可参考此文档了解有关原理图和 PCB 布局指南的更多详细信息: https://www.ti.com/lit/an/slaa920/slaa920.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    如下所示、规范第1页的长度标称值(2.5mm)不能对应于第106页、这会导致空间占用应用过程卡滞。
    您能否提供更新的数据表或解决方案?
    谢谢!

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否进一步解释一下有什么问题? 您是否希望第1页的表格包含更多数字?

    客户应遵循机械信息页面、以了解更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的支持。

    主体尺寸(标称值)的长度为2.5mm、如布局工程师静修中所述、如下面的图1所示。
    在下面的图2中、尺寸 B 的相应值大于2.5mm。 计算得出的平均值((标称值)不应是2.5mm、
    这两个图像不对应、因此无法创建封装尺寸。

    是否可以通过某种方法更新数据表、或者是否有新版本可用、谢谢!

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    数据表可能会更新、我会将此内容带到讨论中、并检查是否需要在首页上更新、更新需要一些时间、因为它需要经过多次批准。
    同时 、您可以使用机械信息页面、也可以直接从以下产品页面下载: TI 的 Ultra Librarian

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们感谢您一如既往的大力支持!!

    1.我试图打开 Allergo17.2的足迹,但无法完成。 您能帮助我们打开文件并进行发送吗?

    e2e.ti.com/.../Deleted-Attachment.txt


    2.如果您确认可以修改规格,请先通过电子邮件描述并支持。 公司可以首先以这种方式创建封装、然后在稍后添加规格。
    3.是否有 EVK 板级配置文件供我获取组件?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    防病毒软件是否修改了下载文件、导致错误?
    我将通过电子邮件跟进设计文件以供参考、仅供参考、我们使用 Altium、因此您必须将其转换为 Allegro。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师