大家好!
我正在使用 EVM AIC3262将编解码器连接到 I2S (TLV3262是从器件):
-在 ASI1上: DSP 16位4通道
-在 ASI2上: DSP 16位2通道
两个 ASI 以相同的 FS 16kHz 运行
我想将模拟音频路由到 ASI1的4个通道和 ASI2个通道的 ASI2由于这个 PPS :


在本例中、当我将 SCALE_1设置为"0"时、音频设置为 ASI1 和 无论 SCALE_4的系数如何、ASI2都将静音。
在 ASI1和 ASI2上具有2个通道的以下 PPS 正常工作。


你有什么想法吗?
感谢你的帮助。
塞巴斯蒂安