This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD134:运算放大器噪声注意事项

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA1656, OPA1679, OPA1604, TIPD134, TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307754/tipd134-op-amp-noise-consideration

器件型号:TIPD134
主题中讨论的其他器件:OPA1679OPA1604、OPA1678、OPA1656、 TL074

我开发了一种3频带有源音频滤波器、我想尝试使用不同的运算放大器来优化噪声水平。

我已经浏览了 TIPD134、输入噪声电压(nV/√Hz)似乎是选择噪声时要考虑的主要参数。 我正在考虑使用 OPA1604和成本更低的 OPA1679

除了具有足够高的压摆率外、对于该设计、我还需要考虑其他因素吗? 遗憾的是、降低电阻值不可行。

三个输出均驱动一个20kΩ 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    对于热噪声超过放大器宽带噪声(即大于~ 1千欧姆)的电阻器、电流噪声变得比电压噪声更重要。  这就是为什么要使用低电流噪声(转换为 MOS 或 JFET 输入放大器)放大器的原因。

    OPA1678/9数据表中的图6-3旨在显示该效应; 对于 MOS 输入器件、电流噪声永远不会成为主要的噪声源。  噪声仅由电阻器噪声本身决定。  如果输入电流噪声较高、则在较高的源电阻下、输入电流噪声乘以源(输入)电阻将成为主要噪声:

    我不推荐 OPA1604;它是具有更高电流噪声的双极放大器。  其他较好的选择是 OPA164X (JFET)或 OPA1656 (MOS)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢你的回复、我觉得现在噪音会更好一些。

    这样我就能正确理解。 我应该关注的三个主要噪声注意事项是:

    1.输入电压噪声:
    对于高电阻设计来说可以忽略不计

    2. 输入电流噪声
    经更高阻抗的运算放大器输入优化、并且在技术上随着输入电阻值的增大而降低。

    3电阻热噪声
    显著的影响。 例如、50kΩ 电阻器的噪声约为30nV√Hz。

    我是否正确理解了这一点? 这就是为什么即使对于 TL074也能看到类似的结果。

    谢谢
    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的1号和3号-对于2号、我要说这一点-输入电流噪声乘以输入电阻会产生电压噪声。  输入电阻值越高、电流噪声本身就越低、但是对于使用高阻值电阻的设计、产生的总电压噪声将由高输入电流噪声器件主导。  对于您的设计、 我预计仅电阻器噪声将是主要的噪声源、因此只要您选择 MOS 输入放大器、您就不会看到太大的差异、因为放大器电压或电流噪声最终并不是主要的噪声源。  但是、如果您要选择 具有高电流噪声的双极输入放大器、电流噪声乘以电阻可能导致整体更高的噪声。

    此致、
    迈克