This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:TLV320ADC6140 FS 和放大器;缺少 BCLK PUTPUT

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307591/tlv320adc6140-tlv320adc6140-fs-bclk-putput-missing

器件型号:TLV320ADC6140

e2e.ti.com/.../TI_5F00_TLV320ADC6140-.xlsx

我们在使用 TI 的 ADC、即 TLV320ADC6140 。我们发现 ADC 的 MCLK/bck 输出(6140是主模式)缺失(当输入 FS 输入正常工作时、没有缺失)

当 FS / bck 丢失时,PIN/bck FS 的输出有时为低电平,有时为高电平。(用红色圆圈标出)

您能告诉我们为什么 FS 输出的状态不稳定吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 MCLK 频率是多少? 您希望使 FSYNC 和 BCLK 的频率变为多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCLK= 24.576M、BCLK=12.288M、FS=48K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、在 BCLK 和 FYNC 工作的区域内、您看到了这两个波形的什么频率? 您看到48kHz 和12.228Mhz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "是的,我们得到正常的平方频率48K&12.288M,它可以很好地工作(正常的声音)在连续的区域和流行在缺失的区域  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会遇到原理图或布局问题。 第一步,我可以看到您的原理图吗?